This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:具有 LED 的 PG 电路

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429480/tps56a37-pg-circuit-with-led

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

大家好、团队成员:

以下电路是否正常工作? 当器件异常时、PG 引脚将短接至 GND、LED 将启动。 (LED VF 约为3V)(我在数据表中看到 PG 可灌入10mA)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您能否更清楚地指出图纸显示的内容?  5V、中间电阻的阻值是多大?

    通常、如果 Vout 下降到阈值以下、此引脚会变为低电平。 因此、您希望在 PG 变为低电平时使 LED 变为高电平、这是否正确?

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    为620ohm

    是的、当 PG 变为低电平时、LED 变为高电平。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    根据10mA PG 灌电流、电阻器更适合使用200欧姆电阻器吗?

    此致、

    Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy、Hedy、

    此处使用的最小电阻器值应为500欧姆。 这源自10mA PG 的最小灌电流、以及您要上拉至的5V。 620ohm 或更大的电阻可以满足这个要求。 这里的设计应该可以正常工作、我没有看到问题。

    此处随附了一份有用的应用报告、也可参阅: https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    以下还是 TPS56A37数据表中 PGOOD 的说明:

    希望这对您有所帮助!

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"我的问题已解决"

    此致!
    Calan