This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:原理图验证和使能引脚功能

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430641/tps61288-schematic-verification-and-enable-pin-function

器件型号:TPS61288

工具与软件:

您好!

我正在使用升压转换器模块  TPS61288  要从典型电压为7.4V 且范围可能为5.8V 至8.4V 的电池电源生成9.0V 的电压。 电池的放电容量为7.5A 峰值电流和1A 连续电流。 负载消耗的电流在浪涌期间为6.2A、在持续运行期间为0.8A。

我已附上示意图供参考、请确认原理图是否可以继续使用

并确认将使能引脚拉至低电平是完全禁用输出、还是仍然像在大多数升压转换器模块中一样 VOUT=Vin。 在我的应用中、我需要 在不使用时完全关闭9V 输出。  如果使能引脚被拉至低电平将仅禁用设置的输出电压、而 Vin 仍将在 Vout 引脚上出现、则需要实施单独的逻辑来完全关闭 Vout、请确认

谢谢你