This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:在 CUV 期间禁用充电 FET

Guru**** 2503765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432452/bq769142-charge-fet-disabled-during-cuv

器件型号:BQ769142
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

在测试电池组时、只要设置了 CUV 阈值、系统就无法充电。

当 触发 CUV 保护时、放电 FET 会被正确禁用、但系统无法充电 、因为 CHG FET 也会被禁用。

电路板状态如下所示。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    感谢您在故障期间分享 bqStudio 的图像。 您是否介意共享.gg 文件并检查还启用了哪些 PF? 此外、在发生 CUV 故障之前是否已启用 CHG FET?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在放电期间、即 CUV 发生之前、启用了 CHG FET。  附加下面的.gg 文件。   



    e2e.ti.com/.../10-31-BQ-image-after-prog.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到电池组在睡眠、 但我没有设置 FET Options -> Sleep CHG、这样会阻止电荷在睡眠状态下流动。

    谢谢!