This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:对于 TPS70918DRVT、我将收到哪种封装类型:DRV0006A 或 DRV0006D?

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431542/tps709-which-package-type-would-i-receive-drv0006a-or-drv0006d-for-tps70918drvt

器件型号:TPS709

工具与软件:

您好!

如果我订购 TPS70918DRVT 作为器件型号、我如何知道如果未指定封装型号(DRV0006A 或 DRV0006D)、我将收到哪些封装型号?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    让我来了解一下这款器件的制造信息、并在大约一个工作日内给您回复。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您对我的答复的耐心。 DRV0006A 和 DRV0006D 的任何封装尺寸都没有差异、每个型号的推荐 PCB 封装尺寸是相同的。 因此、是否使用引线框的任一型号无关紧要。

    我们在数据表中列出了两个不同的引线框、原因是该 材料具有多个合格制造流程、并且根据其来自哪个 A/T 站点、引线框具有不同的标识符。 但尺寸是相同的、因此这不会对您的设计造成任何问题。

    此致、

    Kelsey