请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28065 主题中讨论的其他器件: UCC28064A
工具与软件:
Vedi oggetto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paolo、
您的意大利语问题(按程序)翻译成英语:
"UCC28065:是否已有任何计划将组件28065 + LCC 用于交流/直流输出48V (功率高达300W)?"
我使用 UCC28065搜索了我们的网站以寻找参考设计、但找不到。
但是、我之前发现了适用于24V (500W 输出)的 UCC28064A + LLC (非 LCC)的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010015
UCC28065与 UCC28064A 非常相似、因此该参考设计可用作设计示例、输出范围可以从24V 扩展到48V。
此致、
Ulrich