主题中讨论的其他器件:TPSI3050
工具与软件:
对于这个器件型号 TPSI3050QDWZRQ1与 TPSI3050SQDWZRQ1之间的区别是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
对于这个器件型号 TPSI3050QDWZRQ1与 TPSI3050SQDWZRQ1之间的区别是什么?
Hell Prema Perumal,
感谢您在 E2E 上联系我们的团队。
TPSI3050S-Q1具有可实现开关控制的一次性使能功能。 此特性对于驱动 SCR 非常有用、通常只需要一个电流脉冲即可触发。 TPSI3050S-Q1仅在3线制模式下运行。
如果您有兴趣评估 TPSI3052S-Q1、可从 此处获取样片。
此致、
Jack Hemmersmeier
我们正在设计一个驱动双向 MOSFET 的电路。 TPSI3050QDWZRQ1和 TPSI3050SQDWZRQ1都支持双线制和三线制配置吗?
PREMA PERUMAL,
即 TPSI3050 S QDWZRQ1 不支持双线配置;必须将其配置为三线模式。
TPSI3050QDWZRQ1支持双线制和三线制配置。
在您完成电路设计后、我们很高兴查看您的原理图。
此致、
Jack Hemmersmeier
尊敬的 Jack:
感谢您的答复、
我已默认将其配置为双线模式、仅在需要时启用三线模式。 最终设计原理图如下所示;请查看并分享任何担忧。
PREMA PERUMAL,
我唯一担心的是、在三线模式下、EN 引脚只能接受高达5.5V 的电压、而不会损坏器件。 根据您的原理图、即使在三线模式下、EN 上也会一直存在+12V。
除此之外、您的原理图看起来很好。 如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
Jack Hemmersmeier
尊敬的 JACK:
三线模式仅通过 GPIO 启用、不连接到12V。 12V 电源通过继电器连接、当需要三线模式时、不填充继电器(DNP)
PREMA PERUMAL,
如果是这样、我对您的原理图没有其他问题。
如果您有任何其他问题或遇到任何问题、请告诉我。
此致、
Jack Hemmersmeier
尊敬的 JACK:
感谢您发送编修。