This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:生产中的某些器件上发生了 UVLO 复位

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432981/ucc28700-uvlo-reset-occurring-on-some-devices-in-production

器件型号:UCC28700

工具与软件:

我们会看到一些在生产环境中使用 UCC28700将120VAC 转换为5V 的器件偶尔会进行 UVLO 复位。 我们仅在少数器件上看到此问题、但已确认:

  1. 温度低于25°C
  2. 输入电压稳定、并且远高于输入欠压设置
  3. 复位期间输出端消耗的电流为低电平(50mA)且稳定

在我们的设计中、VS 和 CS 引脚电阻器靠近 IC、迹线很短。  CS 引脚检测电阻为1.65欧姆、串联电阻为3.4k。  VS 电阻器为75k/24.3k。

我们正在尝试确定哪个故障导致了 UVLO 复位/重新启动、以及导致这种情况的根本问题是什么。

由于机密原因、我只能私下共享原理图和电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了原理图和布局之外、您还需要提供问题的波形、CS、DRV、VDS、VAUX (辅助绕组)和 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以共享这些文件、但如何才能共享设计文件以便公众无法查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将其发送至 hong_huang@ti.com