This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:当 VIN 和 VOUT &lt 时为 VCC 电源;5V

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432447/tps55287-vcc-supply-when-both-vin-and-vout-5v

器件型号:TPS55287
主题中讨论的其他器件:TPS63810

工具与软件:

当 VIN 和 VOUT 都低于5V 时、我浏览了数据表、但找不到有关 VCC 电源模式的建议。  例如、如果 VIN=4.5V 且 VOUT = 3.3V、那么5V 电源似乎必须从外部提供给 VCC 引脚、因为当连接到 VIN 或 VOUT 时、内部 LDO 将没有足够的输入电压来工作。  验证这一点、因为数据表中并未讨论这种情况。

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您联系我们。   

    1.如果不使用外部 VCC 电源、在这种情况下、Vin/Vout 直接为 VCC 供电、VCC 电压低于5V。 当 VCC 高于3V 时、转换器可以正常工作。 如果存在导致输入压降或输出压降的某种负载瞬态、则 VCC 可能低于阈值。

    可以使用外部电源为 VCC 供电、建议值  介于4.75和5.5V 之间。

    在本例中、输出电流是多少? 我们拥有低输入电压降压/升压产品 TPS63810。 请检查它是否适合在这里。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流通常为100 mA、但有时会接近3安培。  我只需使用评估板上的 USB+5V 就可以为 VCC 引脚供电、这样就无需担心 VIN 或 VOUT 过低。  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    没关系。 我将关闭该主题帖。 如果您有更多问题、请随时答复、该问题将再次开放。

    此致、

    Mulin