请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C55 工具与软件:
您好!
我使用的 UCC28C55为。 在 RT 引脚中、放置了 RT=17.4K Ω 且 CT=1nF。 从图中、我应该得到100kHz、但我得到50kHz。 为什么会这样?

谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.