工具与软件:
大家好、 我们继续主题闭合: UCC28881:隔离型反激式设计-输出功率存在故障。 很抱歉我因受伤而延迟。
我尝试过 760301306 Wuerth 变压器、它有1.8mH、电路表现也一样。 我还尝试了2个串联的初级绕组、因此 Lpri 大约为3.6mH (通过 RLC 表检查)、次级绕组也串联在一起。 针对该选项进行了测试、旨在查看当 Lpri 为您推荐时会发生什么。 此连接具有相同的限制行为。 已连接振荡器。
请告诉我您的意见。
我还尝试了 Pulse PH9385.011NLT 3.2mH 变压器、但它无法访问输出参数。
我将测试脉冲变压器、它可能对 这种来源没有理想的参数。 但我确实为变压器的空间感到苦恼。 我需要保持尽可能小(最大宽度11毫米和长度18毫米)。 如果你有任何建议的变压器或与另一个 IC 的组合,我也会很高兴。
BR Zdenek