This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:3类1-4级25.5W、带有5个 Vout_Suggestion POE 器件

Guru**** 2013520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752, LM5072, TPS23754, TPS23751, TPS23731, TLV431, TPS23734, TPS23756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433945/tps23731-type-3-class-1-4-25-5w-with-5vout_suggestion-poe-part

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:LM5072TPS23754TPS23751TLV431、TPS23734TPS23756、TPS23752

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个项目需要支持3类1-4级25.5W (5V 输出电压)、并且 将有以太网网络端口和48VDC 适配器的输入功率。

TI 是否可以提供任何建议的 POE 器件以及比较表来让我参考?

谢谢。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ching-Fei:

    TPS23731EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23731EVM-095)应该是一个适合您情况的采用 PSR 的参考设计。 附件也可以是合适的设计、但使用 SSR。 如果您需要 PCB 文件、请告诉我、我可以通过电子邮件分享。

    e2e.ti.com/.../TPS23731_2B00_Tele_2B00_SSR-Flyback_2B00_48_2600_12V_5F00_adapter-5V_5F00_output-Class4_5F00_Sch.PDF

    下表可能会有所帮助

    差异化特性

    该设计的链接

    LM5072

    TPS23754/6.

    TPS23751/2.

    TPS23731/4.

    IEEE 标准*

    IEEE 以太网标准定义的

    IEEE 802.3 af

    IEEE 802.3 at、af

    IEEE 802.3 at、af

    IEEE 802.3 bt、at、af

    集成热插拔评级**

    额定电压通常意味着 ESD/浪涌耐用性。 则导通电阻意味着功率损耗。  

    100V、Ω μ A

    100V、Ω Ω

    100V、Ω Ω

    100V、0.3 Ω

    一次侧调节(PSR)***

    通过初级侧的辅助绕组检测 Vout 以执行反馈。 无需外部光耦合器和误差放大器。

    用于 SSR 的需要1个 TLV431 + 1个光耦合器

    用于 SSR 的需要1个 TLV431 + 1个光耦合器

    用于 SSR 的需要1个 TLV431 + 1个光耦合器

    栅极驱动器输出**

    栅极驱动器输出数。 通常、额外的栅极输出允许驱动有源钳位 FET。

    1.

    2.

    1.

    TPS23731:1.

    TPS23734:2.

    频率抖动**

    通过分散噪声频谱来降低窄带 EMI。 有助于通过 EMI 测试。

    可编程

    UVLO*

    可调节热插拔、可实现低电压(<36V)无源注入器连接。

    可编程

    浪涌限制*

    允许可编程电流限制。 目前大多数 PoE 应用都不需要。

    PD 之前的初级侧适配器*

    与低压直流适配器兼容。

    > 12V

    TPS23756 > 15V

    TPS23754 > 18V

    PD 之后的初级侧适配器优先级**

    设置适配器输入较高的优先级并禁用与 PSE 的 PD 协商。

    TPS23756 > 12V

    TPS23754 > 18V

    > 18V

    > 18V

    DC/DC 控制器软停止**

    软停止特性更大限度地减小了正向开关/SYNC FET 上的应力。 并避免使用同步 FET 的反激式拓扑中出现自然振荡。

    自动维持功率特征**

    PD 将生成脉冲电流以保持功率特征。 因此、当 PD 处于超低功耗模式时、PSE 不会关闭此通道。

    TPS23752:只在睡眠模式中

    TPS23751:不是

    可变频率操作*

    在低输出功率条件下降低开关频率、以提高效率

    睡眠模式*

    保持 PD PSE 连接、但直流/直流控制器将进入低功耗睡眠模式

    TPS23752:是

    TPS23751:不是

    热插拔折返保护**

    在热插拔 FET 之后发生过载/短路时、使内部热插拔 FET 保持在安全工作区域内作为断续模式工作。

     此致、

    Diang