请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22968-Q1 工具与软件:
您好!
您可以帮助确定 5.0V Vbias 和3.3V Vbias 时的 ON 引脚(引脚2、4)逻辑电压阈值是多少。
数据表第7.3节似乎只具有最小工作最大范围、并且不清楚哪些阈值与哪个 Vbias 对应。
提前感谢您的回答。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您可以帮助确定 5.0V Vbias 和3.3V Vbias 时的 ON 引脚(引脚2、4)逻辑电压阈值是多少。
数据表第7.3节似乎只具有最小工作最大范围、并且不清楚哪些阈值与哪个 Vbias 对应。
提前感谢您的回答。

尊敬的 Vitaliy:
我想您的问题与该主题非常相似。 我希望这能解答您的问题。
此致、
Arush