This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861253:有关使用 TPSM861253RDXR (具有不同电感器)进行12V 至3.3V 转换的探究

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435293/tpsm861253-inquiry-on-using-tpsm861253rdxr-with-different-inductor-for-12v-to-3-3v-conversion

器件型号:TPSM861253

工具与软件:

我当前使用的是 TPSM861253RDXR 用于将12V 转换为3.3V 的降压转换器、而且我们正在使用 2.2uH 7A 额定电感器 . 由于设计中的尺寸限制、我们考虑使用 2.2uH 1.6A 额定电感器 解决方案 84m Ω DCR .  输出要求 Vout=3.3V Iout=1A

您能否就此更改可能对转换器输出性能产生的潜在影响提供指导? 具体而言、我们希望了解:

  • 较低的额定电流和较高的 DCR 如何影响效率和热性能。

  • 纹波电流或稳定性的任何潜在变化。

  • 减轻任何不良影响的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash Jadav:

    TPSM861253是集成了电感器的电源模块。 因此、我们无需担心如何选择电感器。 谢谢!

    BRS

    卢西亚