This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:LM74722+TPS3760慢速上升故障

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433295/lm74722-q1-lm74722-tps3760-slow-rise-fail

器件型号:LM74722-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3760

工具与软件:

尊敬的团队:

请帮助检查它,非常感谢!

解决方案:LM74722+TPS3760

测试项目:缓升  

描述:当 KL30_VBAT1的电压上升到 5.61V 时,  KL30_VBAT1和 KL30_PORTA 的电压突然下降,在 KL30_VBAT1再次上升到5.61V 后, KL30_PORTA 没有通电,为什么 KL30_VBAT1下降到~4.4V?(参考测试图中的红色箭头)

Sch 基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建研、

    在原理图中找不到 Vs 引脚。 它在哪里?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven :

    "与引脚"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请添加评论?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建研、

    很抱歉响应延迟。 原理图看起来很好。 需要指出的一点是、我们建议使 OV 阶梯电阻的总值保持在120k 以下。

    输入源是什么? 电源上是否存在电流限制?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shiven 、ć

    谢谢!

    需要指出的一点是、我们建议使 OV 阶梯电阻的总值保持在120k 以下。

    ---如果 总 OV 梯形电阻值小于120k ,漏电流将会更大。  如果 总 OV 梯形电阻值大于120k、有什么 不利影响?

    输入源是什么? 电源上是否存在电流限制?

    Chroma、Yes、110A。

    我也感到困惑,为什么电压突然下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此期间(请参考测试图的红色箭头)、只有   LM74722+TPS3760可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建研、

    我知道使用的是色度110A。 色度上也设置了任何电流限制吗?

    看起来某些下游负载正在开启、其中色度无法提供且 VIN 下降。 当 VIN 下降时、TPS3760复位 EN、并且此循环重复。

    您能否在组装了 R2417 DNI 和 R2418的情况下测试以断开此环路并查看行为。 这似乎是一些设置问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    非常感谢、我把色度更改为其他电源、现在没问题、我测试了 KL30_VBAT1的电流、第一次开始时它几乎为零。(蓝色箭头)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建研、

    问题是否已解决?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    是的、非常感谢!