This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438235/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我设计了一款使用 UCC28950控制器的直流/直流转换器。 设计参数为400V 直流输入和230V (3000KVA)。 在设计工具的帮助下完成设计。 如果您能对此进行原理图审阅、对我来说会很有帮助。 随附原理图文档。

e2e.ti.com/.../PSFB-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、我发现的唯一问题是 RT 已接地。  当转换器在领导者模式下运行时、RT 应连接到 VREF。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、