This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:跨导

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435164/lmr23630-transconductance

器件型号:LMR23630

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

LMR23630的跨导、Gc 和 Gm 是什么?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 到电感器电流环路增益为 iL。

    考虑下面所示的典型模型。

    gm2是针对 Rsense=1推导出的、如果使用不同的 Rsense 值、则适当地缩放 gm2 (例如、对于 Rsense=10m、乘以10)

    GM2为~ 5.1。 当 Rsense = 1时。 忽略图片中显示的...这是针对不同商品的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    你好。

    我的产品 LMR23630具有内部感应电阻、不知道是什么、因此无法确定 A 或 Gm2。

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的、我将用我们的实现(LMR23630)来说明 PCM 降压转换器的传统建模。

    如果我要传递 LMR23630的确切实施、那将不是一个直接的对话、因此我将以更易于理解的方式来传递我们的实施。