This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:欠压保护??

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438117/bq25125-under-voltage-protection

器件型号:BQ25125

工具与软件:

您好!

我遇到了一个故障、似乎 BQ25125将电池放电至低于 UVLO 寄存器中设置的阈值。

我认为此部件提供欠压保护-我对此不正确吗?

.js.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否澄清一下、您仍然能够看到 SYS / PMID / LDO 上的电压低于配置的 BUVLO 阈值?

    超过 BUVLO 阈值应导致 BATFET 被禁用、但该器件仍可能消耗静态电流。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有两个电量非常耗尽的电池、它们的放电电电压低于 BUVLO。

    我正在尝试跟踪原因、因此想要确认器件与电池断开连接。

    另外-哪个参数指定了断开连接时的静态电流?

    有没有任何方法可以导致这种错误的配置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该行为有几个原因。  

    我有两节电量非常耗尽的电池-放电率远低于 BUVLO。

    电池的容量是多少、从上次已知的荷电状态放电到当前状态需要多长时间?  另外、您是否知道电池组的器件型号?

    我正在尝试跟踪原因、因此我想确认部件与电池断开连接。

    该器件应断开系统负载与电池的连接、以便降低负载电流、但静态电流和 电池自放电仍会导致电池以慢得多的速率继续降低电荷。

    [报价 userid="219395" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438117/bq25125-under-voltage-protection/5514329 #5514329"]此外-哪个参数指定了断开连接时的静态电流?[/QUOT]

    我不确定数据表中指定的充电器关断时的静态电流。 我认为、对于该器件、典型的建议是将 BUVLO 设置得非常低、并在电池进入电池 电压范围下限时进入运输模式。 低于 BUVLO 的 Iq 典型值约为1.3uA。

    我是否有任何可能因配置错误而导致此问题的方法?

    如果有任何其他电路直接连接到电池电芯、可能会导致电池更快地放电。 如果您有原理图和电池组参考编号、则可以查看导致电池放电的任何其他可能原因。

    此致、

    Juan Ospina