This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:此器件能否驱动12个白光 LED?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437483/lp5813-can-this-part-drive-12-white-leds

Thread 中讨论的其他器件:LP5813

工具与软件:

您好!

LP5813能否驱动12个白光 LED?

谢谢!

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是的、LP5813可以驱动12个白光 LED。 但请注意、最大输出电流仅为51mA。 因此、如果使用4次扫描来驱动12个 LED、则每个 LED 点的平均电流将仅为12.5mA。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的确认。 每个 LED 点的最大电流。

    如果我理解正确、在我的客户使用4次扫描驱动12个白光12.5mA 的情况下、他们只能获得每个 LED 的 LED/3LED = 4.16mA。

    对吗?

    此致!

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    否、最大电流为51mA。 因此、如果在4次扫描时驱动12个51mA、它们将得到 LED/4Scan=LED 12.5mA。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared!