This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:一些问题

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437864/tps22992-some-questions

器件型号:TPS22992

工具与软件:

您好!

我对 TPS22992应用有一些问题。

1.根据数据表中的10.2典型应用、最大可接受的浪涌电流值与200mA 相同。

我的问题是、如果通过200mA 进行浪涌、TPS22992会有什么行为?

2.如果 VIN=VBIAS= 5V、CL=65uF 、上升时间是否与图7-9相同? 或者比图表慢。

3.没有看到内部的 QOD MOS 最大允许的电流额定值。 我是否可以知道如何确保外部 QOD 电阻正常?

有什么建议吗?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    在下面找到我的回复。

    1.浪涌电流较高的情况下、器件上的功率耗散会更大、器件可能会损坏。

    2.上升时间会因 CT 电容而异。 CL 浪涌电流较高的器件可能会很高。

    3. QOD MOS 额定电流近似为130 mA。

    谢谢  

    Amrit