This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:RTCT PIN 工作异常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437823/ucc28c45-rtct-pin-works-abnormal

器件型号:UCC28C45

工具与软件:

你(们)好

客户正在使用 UCC28C45 作为待机电源 、这是通过反激式 拓扑为充电器桩模块供电。 他们发现当充电桩系统开始工作时、RTCT PIN 的波形工作异常。 波形如下所示。

我的问题是

  • 您能提供一些见解吗、我可以在下一步向客户核实哪些问题、以确定根本原因吗?
  • 您是否曾看到过这种现象?  

我认为、RTCT 内部是充电和 放电电容周期的恒流源。  如果 RTCT 的值是恒定的、则频率应该是稳定的。  RT= 6.8KCT=1nF

1.当充电器桩模块关闭时、只有 UCC28C45可以正常工作。 RTCT 管脚正常。

2. 当充电器桩模块开启但无负载时 、UCC28C45正常工作。 RTCT 引脚的输出。

3. 充电器桩模块接通并施加10A 负载(600V 输出电压)时 、UCC28C45正常工作。 RTCT 引脚的输出。

4. 充电器桩模块接通 并满载时(600V 输出电压、40KW)、 UCC28C45工作。 RTCT 引脚的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来会干扰 RTCT 引脚充电和放电电流、以引起 RTCT 引脚正常功能。 您需要检查布局以消除这种干扰影响、使 RTCT 波形恢复正常。