This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:LM516x Flybuck 的最大功率限制

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437564/lm5163-q1-max-power-limit-of-lm516x-flybuck

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163

工具与软件:

您好!

在 LM5163/4/8/9型号的 Flybuck 实施中、隔离式次级侧是否存在最大功率限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    它实际上取决于工作用例、如输入电压、输出电压和电流以及最大值 环境温度条件下测量的。 这些设计的客户用例是什么? 基于此、我可以检查设计是否可行。

    谢谢!

    Nitya