This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:如果两个输入都为 H、那么输出 LO 和 HO 应该为低电平?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436976/ucc27211-if-the-both-inputs-are-h-then-output-lo-and-ho-should-be-low

器件型号:UCC27211
Thread 中讨论的其他器件:UCC27301A

工具与软件:

Dearn TI 团队、

1) 1)表6.2显示了输出 HO 和 LO 引脚为高电平(如果两个输入均为高电平)。  

2) 2)第5.1节、提到 HS 直流最小电压-1V、是正确还是-10V。

请说明 是否正确或打印错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    1.是的、当两个输入都为高电平时、两个输出都为高电平。 该器件不具有跨导保护(互锁)、但如果您想使用具有互锁功能的器件、我们推荐 UCC27301A。

    2.是的、-1V 是 HS 引脚在直流条件下能够处理的绝对最小值。

    谢谢!
    Rubas