This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:我的 TPS54240降压转换器电路不产生所需的输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427216/tps54240-my-tps54240-buck-converter-circuit-does-not-produce-desired-output

器件型号:TPS54240

工具与软件:

大家好!

我基于 TPS54240的降压转换器电路(数据表 )在施加12V 输入时无法产生正确的3.7V 输出。 我是根据 TI 的这些文档设计的。

打开12V 电源时、我清楚地听到开关噪声。

我在 TI WebBench 电源中模拟了电路、结果如下。 为什么电感器峰值电流如此之高、是我选择的元件值、但 TI 电感器峰值电流的默认值低于限制。 我的输入瞬态响应图如下:

仿真平均值显示它是3.7V、但在实际硬件上测量的 Vout 为10V 至11V。

这是我消除的 PH 开关波形

使能引脚电压

Vout 波形

这些波形在不同时刻被捕获。

我已经尽力为原理图提供最好的建议、但似乎我缺少了一些东西。

如果有任何帮助、将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    感谢您发送编修。 我检查了您的原理图、它对我来说很好。 看看您的测试波形、Vout 和 PH 波形看起来完全相似。 Vout 应在 EN 信号变为高电平后逐渐上升 、根据您选择的电容器值、软启动时间应约为3.2ms。 但在输出电压上似乎没有任何软启动。 您可以确认您正在探测正确的电压吗? 此外、您能否分享反馈 引脚的示波器波形和施加的负载电流的值?

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢你

     

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的响应。 您正确的 Vout 和 PH 波形是相似的。 我已经检查了探测点 Vout 和 PH、可以发现它们。

    在反馈引脚上、我观察到 Vout 属性中的电压。 据我所知、这应该会使 IC 的 VFB 稳定下来、但事实并非如此。

    这是降压转换器的布局、请看一下。

    顶层

    IN2层

    IN3层

    底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    很抱歉延迟了响应。 我过去几天一直在休假。  

    我对你们的布局有几个看法。

    1. 输入电容器环路看起来更大、但可以通过适当放置并将 尺寸较小的电容器与大输入电容器并联放置来对其进行优化。
    2. 您能否确认负载电流? 通过电源板的散热路径可以得到优化、请尽量避免在该路径中放置过孔和布线
    3. IC 的 GND 引脚应直接连接到电源板。 您可以参考数据表的布局建议部分。

    我希望这对您有所帮助

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    有任何相关更新?

    此外、您能否在相同条件下探测 ss 和 comp 引脚?

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun  

    由于不活动、我将关闭该主题帖。 请随时再次打开它。

    谢谢你

    此致

    Onkar