This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025:VOUT 时 LMR38025烧毁

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437862/lmr38025-lmr38025-burnt-when-vin-vout

器件型号:LMR38025

工具与软件:

您好!

我正在使用 LMR38025从14节串联电池获取12V 电压。

它可以正常工作、但如果输入电压为12V (与输出电压相同)、则芯片烧毁。

从数据表中、我发现了一条注释说、如果输入电压低于输出电压、电容器将通过 VIN 和 SW 之间的内部寄生二极管放电、这就是芯片在12V 电压供电时被烧断的原因吗? 是否可以如数据表中所述在 VIN 和 VOUT 之间放置一个肖特基二极管来解决该问题?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改了电路、在 VIN (高达60V)和 VOUT (12V)之间添加了肖特基二极管(VR=100V)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    芯片的哪个引脚已烧坏? 如果它位于 VIN 引脚上、这可能是因为二极管可能会变热并对器件造成热损坏。 放置在 VIN 和 VOUT 之间的肖特基二极管用于保护器件、但由于电压相同、我怀疑这可能不是真正的原因、因为二极管可能根本不导通。  

    另一种损坏可能是电流也一直流回输入源。 您可能需要在输入源(阳极)和 VIN 引脚(阴极)之间放置一个二极管。 您还能试试吗?

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的回答。  

    不确定哪个引脚已烧断、但它在 VIN 侧。

    合理地说、当 VIN=FET 时 VOUT、电流不会流过二极管、但是如果问题是流入输入源的电流、为什么在较高的电压下电路工作正常?

    我将尝试这两种解决方案、我会告诉您。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    在输入高于调节目标的情况下、电流不能流回高侧开关的寄生体二极管。

    让我知道变化如何进行。  

    谢谢!

    Richard