This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:有关数据表中详细规格更改的查询

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438795/tps2052b-inquiry-regarding-detailed-specifications-changes-in-datasheet

器件型号:TPS2052B

工具与软件:

您好!

我的客户已经使用 TPS2052BDR 很长时间了。 他们希望在 TPS2052B 数据表历史记录中获取以下规格修订版本的详细信息。

您能否提供规格更改的详细信息?

参数 更改前 更改后
a.
B.
C…。

谢谢!

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    以下是  TPS2052BDR 的更改:

    参数 更改前 更改后

    电源电流、高电平输出

    50 - 90uA 95 - 120uA

    欠压锁定(低电平输入电压、IN)

    最大2.5V 最大值为2.6V
    过流保护

    用于具有 IOC、即过流跳变阈值。

    遵循"峰值限流"行为

    不再有 IOC。

    现在遵循"平坦电流限制"行为。

    有关 "具有峰值的电流限制"与"平坦电流限制"之间差异的更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.7节。

    BR、