Thread 中讨论的其他器件:TPS560430
工具与软件:
您好、TI:
我使用的是 TPS560430、开关产生的 EMI 会非常强烈地耦合到我的电路板上的信号布线中。 每次降压转换器开关时、信号都会显示耦合噪声尖峰-下面、示波器以蓝色显示降压转换器开关节点电压、以黄色显示电路板上其他位置的信号布线。 降压开关节点的 VPP 为14V、信号线应保持在1.65V 的平坦状态、但显示±~150mV 的噪声。

这可能是由布局中的某些原因引起的吗? 下面我已指定了与数据表第15页上的组件相对应的组件-此实施方案在本质上与"典型应用"电路相匹配(尽管无源值存在一些变化)。 顶层的降压转换器与我的信号布线之间有一个电源平面和一个接地平面。 有什么改进建议可避免辐射如此多的 EMI?

提前感谢、
Ethan