This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:管理布局中的开关 EMI

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439910/tps560430-q1-managing-switching-emi-in-layout

器件型号:TPS560430-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS560430

工具与软件:

您好、TI:

我使用的是 TPS560430、开关产生的 EMI 会非常强烈地耦合到我的电路板上的信号布线中。 每次降压转换器开关时、信号都会显示耦合噪声尖峰-下面、示波器以蓝色显示降压转换器开关节点电压、以黄色显示电路板上其他位置的信号布线。 降压开关节点的 VPP 为14V、信号线应保持在1.65V 的平坦状态、但显示±~150mV 的噪声。

这可能是由布局中的某些原因引起的吗? 下面我已指定了与数据表第15页上的组件相对应的组件-此实施方案在本质上与"典型应用"电路相匹配(尽管无源值存在一些变化)。 顶层的降压转换器与我的信号布线之间有一个电源平面和一个接地平面。 有什么改进建议可避免辐射如此多的 EMI?

提前感谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很遗憾听到这个问题。

    可以尝试降低这种噪声的一些方法包括:

    1. 在 Vin 引脚上尽可能靠近 IC 放置一个100nF、0402陶瓷电容器
    2. 将降压电感器更改为自谐振频率更高的电感器
    3. 添加由铁氧体磁珠组成的第二级滤波器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您提供建议、我将研究并实施这些建议。 除此之外、对于如何降低辐射 EMI、您有什么建议吗? 我担心噪声会通过改变 E 和 H 场直接传播、这就是为什么我会关注布局的原因、但如果您认为这不应该是问题、请告知我。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、欢迎您。

    降低输入环路电感(紧密放置的输入电容器)可以降低输入线路的辐射噪声 SW (E)和磁耦合(H)噪声。

    您的描述听起来是传导噪声问题(输出端的噪声)。

    在我前面所说的基础上降低辐射噪声的最佳方法是使用屏蔽良好的降压电感器。

    希望这对您有所帮助。