This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:1.8V 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440533/lp5569-1-8v-pin

器件型号:LP5569

工具与软件:

我计划在 没有 ChagePump 的情况下使用 LP5569。
我必须将1.8V 连接到器件吗? 我想使用它、但不想仅为 LED 驱动器添加 LDO。


非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ofer:

    是的、您需要将1.8V 连接到器件、因为它是内部数字部件的电源。

    如果您不想将 LDO 用于1.8V 输入、我会建议您使用下一代 LP5569、即 LP5813

    BR、Jared