请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 工具与软件:
我计划在 没有 ChagePump 的情况下使用 LP5569。
我必须将1.8V 连接到器件吗? 我想使用它、但不想仅为 LED 驱动器添加 LDO。
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.