This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:回流焊期间的热灵敏度- X2SON 封装

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436146/tlv755p-thermal-sensitivity-during-reflow---x2son-package

器件型号:TLV755P

工具与软件:

TI 团队:

我问题的简短版本:在 X2SON 尺寸下、TLV755P 的最高焊接温度是否为? 对于焊接这些封装、是否有建议或特定限制?/不同的封装是否对热敏感?

长版本:

我们 的电路板上有多个尺寸为 X2SON 的 TLV75533PDQ。 当几个开关和一个放大器在输出中打开时、它们从3.6V 下降到3.3V、为70mA 供电。 我们特别经历了其中两种稳压器、它们在输出负载为0.7mA 时的输出为1.6V、在输出负载为70mA 时的输出为1.3V。 我们最初预计电路板上会出现短路或其他问题、但如果我们移除 LDO 并在3.3V 电源轨上放置3.3V 电压、则所有部件都能正常工作、电流消耗为70mA。 在移除所有元件的情况下测量3.3V 轨到地显示为开路。 我认为这可能是焊点不良、但在所有出现故障的电路板上、即使在用热空气对器件进行返工、也始终是1.6V 和1.3V。 我们尝试了将输入电压从3.6升至3.8V 以为余量电压提供更大的压降、但这完全没有改变输出电压。 我们确认使用 X 射线和目视检查焊盘时焊料接触良好、并且器件安装方向正确。 我们曾尝试在输入和输出上添加更大的电容器、但没有成功。 我们使用示波器测量了工作和损坏部件的输入和输出、但所有部件都是平坦的。

在更换这些部件时、我们发现、有时更换部件无法解决问题、有时也能解决问题。 这让我相信热能杀死了这些部件、而出厂工作的部件只是在更短的时间内进行回流焊。 我们对工作单元进行了测试、并使用足够的热空气进行回流、使输入和输出电容器的焊料流动、然后散热。 我们的板是相对较小(2 "直径的圆),所以它没有大量的热质量和部件流动在大约30到1分钟后加热。 返工由经验丰富和经过认证的员工完成。 我们发现、首先对电路板进行预热、以便可以缩短回流焊时间、这对解决这个问题很有帮助、因为器件散热的时间更短。 我们是否需要考虑特定的焊接要求? 改用更大的封装是否有助于解决此问题?

非常感谢!

Luke Andraka.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的提问。  

    请允许我在1-2个工作日内回复您的查询。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    请参阅以下资源、了解我们建议的焊接曲线:

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    建议的焊接曲线(修订版 J)

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeu0/slvaeu0.pdf?ts = 1731420356126&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    对于您的特定回流焊应用、尽可能切换到更大的封装可能会很有价值。 否则、我们建议保持在我们建议的焊接曲线范围内。  

    让我们知道这些资源是否有帮助、否则我们可以从电路板布局/原理图的角度查看此问题、看看我们是否发现设计存在任何问题。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah、

    非常感谢您的快速响应! 我们在组装过程中遵循焊料温度曲线、但当需要对单个元件进行返工来更换或重新拔插元件时、我们使用热风枪对特定器件进行回流焊。 我们使用与我们对所用任何其他元件进行回流焊相同的技术、但我知道 X2SON 封装是一个非常小的器件。 感谢您建议使用更大的封装尺寸、我们将尝试使它起作用。

    谢谢!

    Luke Andraka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    听起来不错。 如果使用更大的封装尺寸适合您、请告知我们。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈娜,事实证明,我对我们的问题不对。 当我们返工部件时、我认为加热会让部件散热、但事实证明、当我们对部件进行回流焊时、接地焊盘没有流动、因为我们将其直接连接到了接地平面。 地面没有连接、这导致了我们的问题、哈哈。