This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1的 FMEA 报告

Guru**** 2507945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438977/lm3409-q1-fmea-report-for-lm3409-q1

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3409

工具与软件:

嗨、 团队:

我的客户询问 LM3409-Q1 FMEA 报告、您能否与我共享 FMEA 报告、或者是否有办法获得它?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我已联系负责该器件的工程师、我将在收到回复后立即向您通报最新情况。  
    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    FMEA 有任何更新?

    客户还有一个问题、他们在测试过程中测量到 CSP 和 CSN 引脚到 GND 的-1V 电压达10ns。 这可能主要来自二极管反向恢复的振荡。 客户担心 LM3409是否可以容忍此负脉冲、因为他们在数据表中找不到任何相关的参数。 LM3409-Q1 CSP/CSN 引脚能否耐受此负电压? 有没有减小此负电压的想法?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我还没有收到设计人员的反馈、但我要对他执行 Ping 操作、还询问了负电压脉冲。  

    感谢您的耐心等待、

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    我们没有适用于此器件的 FMEA 报告。 不过、设计人员已经确认、CSN 和 CSP 引脚可以承受-1V 脉冲达10ns。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    感谢您的澄清。 客户将自行对 FMEA 数据执行失败测试。 对于 CSP/N 的负电压容差、客户想知道这些引脚理论上可以承受多大的负电压以及多长时间? 以便 在进一步测试期间面对另一个负脉冲时能够自行评估。 请帮助咨询设计团队、谢谢。

    BR、

    制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造商:  

    我已将您的问题转发给设计团队。 我会让你知道他们说什么。  

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造商:  

    设计师说:  

    "0.75V、持续10us
    1V、持续1us
    2V、持续10ns"

    谢谢!

    Jaron