This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:最大并联限制?

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442088/ucc29002-the-maximum-parallel-limit

器件型号:UCC29002

工具与软件:

尊敬的 E2E:

根据标题、 UCC29002是否具有 最大并联限制? 是否可以并联20个以上的 PSU? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rock、  

    是的、可以并联的器件数量上限、但也可以并联20个以上的器件。
    该数字取决于应用可承受的最大 Vcso 值中的低数值。  

    真正的限制是 CSO 输出的最大驱动电流能力。  LEADER 模块(具有最高 Vcso 输出)驱动系统的 LS 总线。  
    LS 总线上的每个 UCC29002控制器为总线加载了100kr、包括领导者自己的负载。  

    虽然 CSO 的额定输出电流最高可达1.5mA 的典型值、但其1mA 的最小保证值也是设计所使用的限值。  
    最高 Vcso 并行施加到所有100kr 负载、因此 Vcso (max)= 10V 可以可靠地并联10个单元、5V (max)可以驱动20个单元、3V (max)可以驱动33个单元、等等  

    用户对系统进行设计、使 Vcso (max)对应于每个 PSU 必须贡献的最大电流。  
    主要缺点是、共享准确度会随着 Vcso 电压的降低而降低。  因此、更多的模块可以共享电流、但共享精度不如具有更高 Vcso 的模块更少。  
    请参阅 UCC29002 Excel 计算器工具: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-GtQkXDHgDE/1.1/UCC29002_Design_Calculator .xlsx.xlsx 

    此致、

    Ulrich