This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCALABLE-PMIC-GUI:LTC1967CMS8#PBF 备选

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441733/scalable-pmic-gui-ltc1967cms8-pbf-alternative

器件型号:SCALABLE-PMIC-GUI
主题中讨论的其他器件:TPS7A78

工具与软件:

大家好!

我正在寻找 LTC1967CMS8#PBF 的替代方案。

是否有其他替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A78 在这里可能是一个很好的替代方案、因为它可以接受交流并输出稳定的直流电压。 TPS7A78提供3.3V、3.6V 和5V 的固定输出电压选项。  

    这些输出电压选项是否适合该应用?

    此致、

    Andres