This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069功率和电流限制功能

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436697/lm5069-lm5069-power-and-current-limiting-function

器件型号:LM5069

工具与软件:

大家好、

我需要帮助

我正在使用 LM5069将 50V 热插拔至负载、以在中断测试中维持运行我保留了一个大容量电容器、以便在中断时将其放电50ms。

中断测试:间隙为500ms 的50ms 中断将重复5次、在3个周期的计时器引脚逐渐达到4V 时触发故障、在第一个周期中、CT 电压为2V、在第二个周期为3V、在第三个周期为4V。

在此期间、输出端连接的4安培负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    确切问题是什么?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在50ms 的中断期间遇到了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计时器完全放电之前、电流似乎非常频繁地超过过流阈值。 您将需要使用外部电路的快速放电计时器。

    此致

    Kunal Goel