This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25017:48V 输入和300W 输出反激要求

Guru**** 2390300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25017, LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441933/lm25017-48v-input-and-300w-output-flyback-requirement

器件型号:LM25017
主题中讨论的其他器件: LM5158

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户需要48V 输入和300W 输出反激、我向他推广了 TI Fly-buck。 但我担心的是 LM25017的最大功率、客户有2路输出:12V 和5V、共300W、您能在这里帮我提供您的专业建议吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您的联系、但 LM25017转换器能够支持降压或 Fly-Buck 拓扑、但不支持反激式拓扑。  它的峰值电流限制 具有~1.2A 的峰值电流限制、因此其功能远低于300W 的需求。   

    而且、反激式通常是功率小于75W 的不错选择、但可以拉伸设计来提供300W。  让我把这个问题转发给 HVC 组、他们有可以执行任务的反激式控制器。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    抱歉、搞不清楚、输出功率是30W。

    对于反激式、我认为我们的 Fly-buck 也可以实现隔离、对吧? 客户输入仅为48V、因此我推广 Fly-buck、但不推广反激式。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    不能、您不能将其用于支持30W。  输出电流被限制在大约0.65A。  对于30W、假设5V 电压轨没有负载、则12Vout 将需要2.5A 电流。  

    请选择反激式、30W 是最佳选择。   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我明白了,我明白了。

    那 LM5158呢?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis

    如果您对 LM5158有疑问、请创建新帖子。

    - EL