This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569PDRLR 输出电压超出规格

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441496/tlv62569-tlv62569pdrlr-the-output-voltage-exceeds-specifications

器件型号:TLV62569

工具与软件:

PCBA 返回后、发现主 IC 不稳定、这是由电源(3.3V)导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV62569PDRLR.pdfSee特定应用的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您在 E2E 中进行探讨以及准备 NICE 报告 PDF。

    从测量设置的照片上可以看出、似乎已将万用表的 GND 端子连接到电源 GND。 请注意、电源 GND 和 TLV62569 GND 引脚之间存在压降、具体取决于整体器件流耗以及电缆和 PCB 布线的电阻。

    我建议在 TLV62569的 FB 和 GND 引脚之间重复测量、这也是实际调节参数。

    如果结果仍然不符合预期、那么我建议使用示波器检查3.3V 输出电压的稳定性。 将示波器探头的 GND 连接到靠近 TLV62569 GND 引脚的位置也很重要。 如果出现一些振荡或其他不稳定情况、则有助于看到 SW 引脚信号的波形、并且如果可能、3.3V 端子处的输出电流波形与输出电压波形并联。

    在您的应用中向 TLV62569施加哪个输入电压?

    如果需要、我还可以在您的应用中查看 TLV62569部分的原理图和布局。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将在此处重新调整测试。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的反馈。 如果您需要任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Andreas。