This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:CAN##39;无法获取3A 充电电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433866/bq25303j-can-t-get-3a-charging

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

大家好、

我正在尝试在系统中构建18650锂离子电池充电器。 旨在以3A、5V 的电压为电池充电。 但我无法通过3A 的电流将电池泵入、一旦达到2A、电源就会显示为1 - 1.2 - 1.5 A。 IC 是手工焊接的。 您能审查我的设计吗?

顶层-

电池线在中间一层、而不是在底部或顶部。

此致、

Kaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    如果您增加 VBUS 引脚电压(例如12V)、您是否能够获得3A 充电电流?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到你的声音了。 螺纹被视为已解并关闭。

    谢谢!

    宁。