This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:功率耗散

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443618/tps7a83a-power-dissipation

器件型号:TPS7A83A

工具与软件:

您好!

对于 TPS7A8300ARGRR、公式11的功率耗散如下。  

输入电压6.5V、输出电压3.3V、Iload 0.196A

通常对于 VOUT、功率耗散的计算公式为[(VIN-LDO)* Iout +(VIN*接地电流)]。 对于此 LDO、是否可以忽略(VIN*GND 电流)引起的功耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    当器件在负载下运行时、因偏置电流而产生的功率耗散通常小于总功率耗散的1%、因此通常可以忽略不计。 话虽如此、偏置电流功率耗散仍然存在、因此如果您想要进行最准确的功率耗散计算、则应将其包括在内。

    此致、

    Nick