工具与软件:
您好!
我将使用 Excel 计算器来确定 IC 外设组件的常数。 请确认我的理解是否正确。
问题1。 源阻抗估算很困难。 计算器上是否有标准值? 实际上我觉得有必要根据系统和电路的特点去做调整、但是能否给我一些指导值的建议呢?
问题2: fLFstability (低频稳定性的指标)是确保设计稳定运行的重要因素。 TI 的设计指南指出、系统可能会在10-100kHz 范围内变得不稳定。 我的理解是否正确?
此外、如果以上理解是正确的、则当我根据第6步输入常数时、fLFstability = 17.5kHz。 要将 fLFstability 设置为100kHz 或更高、我需要查看哪些设置?
Q3.使用多大频率应该得到 fLFstability、fRD1-CD2、fRD1-CD1、fRD2-CD2、fRD3-CD3的计算结果 和 fRD1A-CD1进行比较? 此外、它们是否会影响 AEF 环路增益?
问题4。 在下面的波形中、 高幅度区域表明滤波器有效地降低了噪声。 相位是检查稳定性的指数。 特别是在交叉频率(增益为0dB 的点)下、45°或更大的相位裕度是稳定运行的条件。 我的理解是否正确? 
问题5. 幅度增大的频带(绿线)是指有源滤波器比无源滤波器更有效地抑制噪声的区域。 Delta (灰线)越大、改进效果越大。 我的理解是否正确? 
问题6. 此图分析了共模扼流圈的阻抗特性。 虚线图显示了相位特征、指示阻抗随频率的相位变化。 此外、没有电网侧扼流圈的指示、但可以通过参数输入设置显示。 我的理解是否正确? 
谢谢!
Conor