请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61372 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户现在尝试将3个 TPS61372与一个输入轨和三个输出轨并联使用。
如果由于空间限制而不想添加输入电感滤波器、他们想知道此配置是否会导致拍频问题。
我们是否有任何材料或见解可以帮助客户解决此问题?
Yishan Chen
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.