This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:拍频问题

Guru**** 2507935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444715/tps61372-beat-frequency-issue

器件型号:TPS61372

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户现在尝试将3个 TPS61372与一个输入轨和三个输出轨并联使用。

如果由于空间限制而不想添加输入电感滤波器、他们想知道此配置是否会导致拍频问题。

我们是否有任何材料或见解可以帮助客户解决此问题?

Yishan Chen

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    三个输出是否通过三组不同的反馈分压器电阻相互独立?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    它可以是独立的反馈电阻器。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们进行了检查、 在这种应用中拍频应该没有问题。  

    此致

    Lei