This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:1500V 输入电压 DC-DC 转换器的选项

Guru**** 2505185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444816/ucc28750-options-for-1500vin-dc-dc-converter

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我正在设计一款直流/直流转换器、规格如下:  

VIN = 1500Vdc (来自电池组)
VOUT = 24V  
Iout = 2.5A (可能会随着要求的修订而提高)  

需要8kV 隔离。  

可以考虑不同的拓扑-反激式、正激式、桥式、谐振拓扑。  

您能为我指明正确的方向以获得适用的控制器和参考设计吗?  

谢谢!