工具与软件:
我正在设计一款直流/直流转换器、规格如下:
VIN = 1500Vdc (来自电池组)
VOUT = 24V
Iout = 2.5A (可能会随着要求的修订而提高)
需要8kV 隔离。
可以考虑不同的拓扑-反激式、正激式、桥式、谐振拓扑。
您能为我指明正确的方向以获得适用的控制器和参考设计吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在设计一款直流/直流转换器、规格如下:
VIN = 1500Vdc (来自电池组)
VOUT = 24V
Iout = 2.5A (可能会随着要求的修订而提高)
需要8kV 隔离。
可以考虑不同的拓扑-反激式、正激式、桥式、谐振拓扑。
您能为我指明正确的方向以获得适用的控制器和参考设计吗?
谢谢!
尊敬的 Denis:
感谢您联系我们。
反激应该足以满足此应用的要求。
请参考以下可能与您的要求接近的设计。
https://www.ti.com/tool/PMP41063
https://www.ti.com/tool/PMP41031
https://www.ti.com/tool/TIDA-00173
此致、
Harish
此参考设计的额定输入电压已为1.5kV。
https://www.ti.com/tool/PMP41031
您可以 使用级联 FET (例如2或3)、如下面的参考设计中所示。