请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在全桥转换器中、即使没有 PWM 输出信号(HO/LO)、LM5045 SR 输出也会切换;这仅在启动后发生的一次断续期间短暂发生。 本质上、转换器的直流输出电压上升两次:第一次过冲10V (达到55V 与45V 设定点) 、然后在大约200us 内降至0V、然后平稳上升第二次、没有过冲、并在45V (适当的直流输出)下稳定/正常运行、因此 CCT 实际上正在正确 调节。 我想 FB 环路会造成这种断续、需要微调;但除此之外、更大的问题还是输出的断续;200 μ s 内50V 降至0、负载电容约为500uF 时、需要非常大的电流。 首次启动时、一旦输出过冲、PWM (LM5045 HO/LO)就会立即停止。 然后、 LM5045的两个 SR 输出在设计的 SW 频率(330kHz)下开始同步/同相切换、而 PWM HO/LO 输出保持停止; 请注意、此时 SR1和 SR2彼此同相(它们具有完全相同的波形)、因此它们将所有同步 MOSFET 驱动在一起、并对输出进行放电/短路(在断续期间)、除了传导过多电流外 、输出还会承受非常高的电压脉冲-当 SR 关闭时高达175V。
您是否知道导致 LM5045进入此运行模式的原因? 在这方面、我在数据表中看不到任何帮助。