This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:无法调节死区时间。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444462/lmg1210-dead-time-cannot-be-adjusted

器件型号:LMG1210

工具与软件:

嗨、团队:

附加了电路图和波形。
第一个波形是死区时间调整为最小值的波形。
第二个波形显示了最大死区时间。
即使我们仅移动高侧 FAT 的下降沿、低侧 FET 的上升沿也会随之移动。
是否有任何可能的原因或对策?
我尝试过以下操作、但没有改变。
(1)更改缓冲电路常量(添加了10Ω 和470pF 以实现噪声抑制)
(2)添加栅极电阻器
(3)在浇口线上添加下拉
(4)自举电容器常数更改
(5)在栅极线路中添加电容器(以延迟低侧 FET 的上升)
(6)加强 GND (接地连接)

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    由于美国国庆节、敬请期待响应延迟。

    我们的专家将于下周回到办公室。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    HO 输出以 HS 电压为基准。 在示波器捕获上、HO 被测量为参考接地端、而不是 HS。 因此 HO 的下降沿看起来跟随 LO 的上升沿。 在低侧 FET 导通之前、HS 不会被拉至接地。 可以使用差分探头测量 HO-HS 电压。

    最大死区时间示波器捕获上的圈起骤降为 HO 在 LO 导通之前关断。 一旦 LO 导通、HS 就会被拉至接地。  

    死区时间调整似乎工作正常。

    谢谢!

    Walter