This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:LMG3422R050非常强的发热

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434594/lmg3422r050-lmg3422r050-very-strong-heating

器件型号:LMG3422R050

工具与软件:

大家好、当为 PWM 提供2MHz 频率时、晶体管发热很严重、但电流消耗大致与图中所示相对应。

当 PWM 信号和功率施加到晶体管(VDD - GND)时、即使没有高压主电源(漏极-源极)、也会发生发热。

方案如下所示:

电源原理图:

提供电源(5V)时、消耗电流为60mA。 只要我施加615mA 信号、电流就会增加到615mA、即 PWM/2 = 307mA per 1晶体管。 但是、对于5V、对于12V ~ 5/12 * 307 = 128mA、此电流似乎一切都很好、但会产生很强的发热。

这种行为是否正常、这些晶体管是否需要较大的辐射体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    几个问题-  

    1. 两个 LMG3422器件之间的热量是否均匀分布、或者顶部器件/电感器上是否有热点? 相对于环境的温度上升了多大?
    2. 应用 PWM 后、请检查 ISO_H_12V 或 ISO_L_12V 网络电压是否下降。  
    3. 交叉检查 HI/LI 脉冲之间的死区时间、准确地说是在 IN 引脚上。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)当输出电压 (漏极-源极)关闭时、只有晶体管发热、下面是 TEMP 信号的屏幕截图:

    从这些屏幕截图中可以看出、2个晶体管的温度等效上升到~85度。 一旦我施加主电压(20伏2极)、温度就会迅速上升到超过150度、直到出现温度误差

    同时、电感器和缓冲器也会被加热。

    2) 2) 电源电压 ISO_H_12V 和 ISO_L_12V 正常、以下是屏幕截图:

    ISO_H_12V:

    ISO_L_12V:

    3) 3) 以下是输入信号:

     

    隔离器之后(IN):

    SW 输出信号(输入+-3.0V):

    电力线上的最大电流小于1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    我们正在调查此问题、Madhur 将在下一个工作日内回复您。  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    我们正尝试在实验室中模仿这一点。 一旦我们对其进行了测试、我会告诉您。

    还有一个问题:施加 Vin 时、您是否观察了 FET/电感器电流波形?

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    我们在子卡上运行了相同的测试、观察到器件的温度是45度。
    您能否将设计文件共享到 m-wagle@ti.com 以供审查?  

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Madhur 所述、我已在我们的实验室中运行了一个测试、以便重现您看到的这个问题。 以下是我的结果:

    从这些结果中可以看出、TEMP 引脚报告的温度为40.4摄氏度、而 I 测得的温度约为45C。 考虑到 TEMP 引脚和热像仪的误差裕度、这些结果是预期的且匹配良好。

    谢谢!
    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回答冗长、感谢您的测试。 当我们在输入端提供+-20V 电压时、电路会在没有连接负载的情况下消耗400mA。 我 在电路板背面添加了一个铜板(10mm)、但这样就解决了问题、没有提供 Vin。 当我们提供 Vin +-20V 电压时、晶体管仍然过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhur、感谢您的测试、这里是电路板层的 pdf 文件:

    e2e.ti.com/.../AW_5F00_011_2D00_2.PDF

    比较

    e2e.ti.com/.../AW_5F00_011_2D00_2_5F00_Amplifier_5F00_Power_5F00_D_5F00_Klass.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslon:

    下面看一下原理图和布局文件。 我很快会重放。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题、我已将其他 Altium Designer 文件发送到 m-wagle@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan 和 Madhur:

    我将在此处结束该主题、因为 Madhur 将通过电子邮件继续此次讨论。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢