请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2661 工具与软件:
社区、您好!
对于我的应用、我希望保护我的3线4 -20mA 输入(共6个输入)免受反向电流、过压和过流影响、因此所选器件可能具有良好的功能。
当我根据 GND 进行测量时、单个输入的配置如下所示: 
我要归档的是、我到 ADC 的 AIN0引脚的输入受到保护。
但是、我不确定二极管在 TPS26612之前或之后的位置。 是否需要保护 IC 免受浪涌的影响? 还是仅将 ADC 用于 IC 之后? 或者它甚至是重要的吗?
在数据表中、我可以看到以下示例、但不能完全遵循逻辑:

也许有人可以详细说明一下。
谢谢!
Andy