This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:二极管和滤波器放置

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445264/tps2661-diode-and-filter-placment

器件型号:TPS2661

工具与软件:

社区、您好!

对于我的应用、我希望保护我的3线4 -20mA 输入(共6个输入)免受反向电流、过压和过流影响、因此所选器件可能具有良好的功能。

当我根据 GND 进行测量时、单个输入的配置如下所示:

我要归档的是、我到 ADC 的 AIN0引脚的输入受到保护。

但是、我不确定二极管在 TPS26612之前或之后的位置。 是否需要保护 IC 免受浪涌的影响? 还是仅将 ADC 用于 IC 之后? 或者它甚至是重要的吗?

在数据表中、我可以看到以下示例、但不能完全遵循逻辑:

也许有人可以详细说明一下。

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    TVS 二极管要放置在需要浪涌的位置或保护下游元件免受浪涌影响的位置。

    我认为您的应用合适的 TVS 二极管放置方式。

    BR、

    Amrit