This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:高侧降压转换器 D3位置

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443577/ucc28881-high-side-buck-converter-d3-location

器件型号:UCC28881

工具与软件:

生产线上有一些电路无法启动。 更改 D3位置的二极管似乎会有所帮助。

如何判断 D3位置的二极管(续流二极管)是否很快/不够快?

是否有人可以通过示波器捕获来比较这两种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 D3什么? 您能否分享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D3是指数据表中所示的续流二极管。

    不启动意味着交流/直流电路产生的功率不足以启动应用。

    我们的预期输出为3.2V 至3.35V。 当上述条件出现时、输出仅为2.8V 左右。 用速度更快的器件替换 D3二极管可解决这个问题、但我尝试寻找支持证据来证明原因。 来自相同制造商和 PN 的某些二极管可正常工作、而其他二极管则不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中只有一个 D3。 这是您所指的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉。 这是这张照片中的 D1位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读此应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua855