This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:WEBENCH®︎ 电源设计器频率计算结果与数据表公式不同

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5163, LM5163-LM5164DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444826/lm5163-webench-power-designer-frequency-calculate-different-than-datasheet-formula

器件型号:LM5163
主题中讨论的其他器件:LM5164、、

工具与软件:

尊敬的先生

您可以帮助您再次确认 WEBENCHRegistered电源设计器 LM5163/LM5164频率设置吗?

326kHz -->计算结果38.3k

BTW、 LM5163-LM5164DESIGN-CALC 是匹配数据表公式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    您需要在 Wbench 中选择"用户首选频率"(如图所示)来选择频率选项。 对于原理图设计、建议您使用数据表公式。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitya

    键入326kHz、然后轻触重新设计。

    频率自动更改为367.64kHz、Ron = 38.3k Ω

    367.64kHz、Ron = 38.3k Ω

    结果与数据表公式不匹配  


    基于数据表和 Excel 工具、367.64kHz 得到 Ron = 34k

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    建议遵循数据表公式。 Webench 中使用的公式不正确。 我将在内部提出这一问题并予以纠正。

    谢谢!

    Nitya